This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3900:需要配置应用手册

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224479/lm3900-need-application-note-of-my-configuration

器件型号:LM3900

你(们)好

我正在调试其中一个具有 LM3900N 的电路板问题。 我无法理解下面电路的设计配置。 您能帮助提供有关此方面的任何应用手册吗?

此致

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:  

    Unknown 说:
    我无法理解以下电路的设计配置。 [/报价]

    运算放大器配置为无反馈的开环、它在应用中将运算放大器用作比较器。 换句话说、输出将变为高电平或低电平、运行在饱和模式下。 在本例中、Vout 将在5VDC 或 GND 下测量。

    如果电路在直流或阶跃/瞬态事件中运行、则输出结果可能会不同。  

    e2e.ti.com/.../comparator-05092023.TSC

    顶部电路的输出有可能在 GND 上被测量、而电路底部的输出将被测量在5Vdc 上。   

    e2e.ti.com/.../op-amp-vs-comparators.pdf

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德