This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:正电和负电是否都有上电和断电的时序要求

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223758/opa548-is-there-a-timing-requirement-for-both-power-up-and-power-down-for-both-positive-and-negative-electricity

器件型号:OPA548

大家好、  

 正电和负电是否都有上电和断电时序要求? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、  

     正电和负电是否都需要上电和断电时间?

    您是否询问过任何特定的上电和断电情况? 我不知道此部分有任何上电或断电时序问题。 通常、上电和断电排序会在一定程度上同步。 我不知道问题指的是什么? 请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    ,我们使用双电源±、例如,12V ,、但在加电和关闭的正负电源之间存在顺序关系 ?、所以这个顺序关系会导致放大器 μ 运行异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3784482、  

    正常的加电或断电序列不应导致放大器有任何异常运行。 至少我不知道有什么。 您能否描述一下功率斜升或功率斜降事件之后可能出现的异常操作? 请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德