This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2404:TLV2404 -双电源操作

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224395/tlv2404-tlv2404-dual-supply-operation

器件型号:TLV2404

大家好、TI 支持团队

根据数据表第3页-拆分电源范围为+/-1.25至+/-8V。 我们能否通过 VCC=+5V 来使用此部件并将接地连接到-5V。

我正在尝试将用作上述+/-5V 范围内的双电源 TIA

谢谢

Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:  

    正确、您可以使用+/-5V 作为放大器电源。  

    一些较早的器件将负电源引脚指定为"GND"引脚。 只要遵循数据表中的建议、您就可以在双电源配置中将该引脚强制为 GND 以外的电压。  

    如果您有任何问题、敬请告知、

    谢谢。

    雅各