This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2830:单位增益拓扑中的温度补偿

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2830, OPA2836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223686/opa2830-temperature-compensation-in-unity-gain-topology

器件型号:OPA2830
主题中讨论的其他器件: OPA2836

您好!

我们将在电压跟随器配置中使用此器件、将负电压脉冲馈入470pF 电容性负载。 发生温度漂移时、需要精确控制输出。 请告诉我们、这是否只需对配置进行极小的更改即可实现。

此致

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有点开放式的-您是否有用于隔离470pF 电容器的串联 R? 否则、可能会导致不稳定。  

    输出端始终存在各种直流误差源、并且 OPA2830不是最精确的、随着应用信息的增多、也许可以替代精密器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、有一个15欧姆的隔离电阻器。

    您可以推荐另一器件、前提是支持的输出转换和电流相似或更好。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看更新得多的 OPA2836

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将签入仿真并返回。

    OPA2836对基于温度的补偿有何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

     Michael 提出 OPA2836而不是 OPA2830、这是因为 OPA2836具有更好的直流规格、例如对于基于温度的补偿至关重要的失调电压和漂移。  

     您的带宽、压摆率和输出电流设计要求是什么?

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    OPAMP 需要将3V 的摆幅(-5V 至-2V 的负脉冲)驱动到500pF 的交流负载、快速上升时间小于50-80ns。 此外、输入和输出脉冲之间的延迟应尽可能小。

    直流电流要求不太高、大约为20mA。

    OPAMP 仅用作电压跟随器、因此应具有稳定的单位增益。 在 OPAMP 输出和500pF 负载之间有一个15欧姆的隔离电阻器、可以根据需要更改。

    在温度补偿方面、我知道 OPA2836的规格更好。 但我问、是否也需要外部补偿电路?

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、Gaurav、除非您建议输出失调电压在多大的温度范围内发生某种类型的目标偏移、否则无法回答这些问题?  

    有一些复合电路可以提高更高速的运算放大器输出直流精度、但如果简单的运算放大器能够满足您的性能目标、为什么要使用它们。