This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:对 F28379D 上的全差分 ADC 使用2个电流检测运算放大器

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185, THS4521, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213708/ina185-use-2-current-sense-op-amps-for-fully-differential-adc-on-f28379d

器件型号:INA185
主题中讨论的其他器件: THS4521TINA-TI

为了使用 F28379D ADC 的16位模式、我要使用2个反向连接的 INA185 (VDD = 3V、输出信号偏置到1.5V)来创建差分信号以馈送到 LAUNCHXL-28379D 的 ADCA4和 ADCA5。 仿真表明这可以实现、但我想听听您关于可能影响此拓扑的各种潜在场景的评论。

PS:我尝试使用全差动 THS4521、但是输出信号在电源轨附近失真、并且与上面的电路相比、低信号电平的电压偏移不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将起作用(如果您计算的电流和分流电阻正确、则不需要标明需要测量的电流幅度)。 偏置电流可能存在问题、导致通过并联两个 INA 在测量中产生误差、这在低 Vshunt 下更为重要。

    获得差分输出的另一种方法是从输出端获取相对于 Vref 的测量值。 下图所示为 VM2。 图片仅供参考。

    附件为您提供了 TINA-TI 文件、供您随意使用。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA_5F00_185_5F00_dif_5F00_out.TSC

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您发送编修。 我正在使用16 Ω 分流器来测量电流互感器的次级侧(比为5A/2000)、要测量的最大电流约为3.6mA、最小0.025mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA185的带宽为350kHz、请注意、您将尝试测量的交流电流请记住这一点。

    使用16 Ω 分流器在最小电流0.25mA 下进行快速计算、Vsense 为400uV。 INA185的典型偏移为100uV (Vsense = 0V、Vcm = 12V)、这将产生大约25%的误差。 如果这不是可以容忍的、则需要选择具有更好 Vos 或增加分流电阻的器件。  

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的关注。

    简单说明一下、在16 Ω 时 Vsense 应为4mV、在0.25mA 时不是400uV、对吧? 如果与 Vsense 相比 Vos 很大、差分过程应该会将其稍微抵消、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、是16*。25mA = 4mV。 我犯了一个错误、正如您之前提到的、我的意思是0.025mA。 抱歉

    2、否、差分信号将有助于解决布线拾取的任何噪声对于差分信号而言是常见的。 如果您使用2个 INA185方法、则 INA185具有互补失调电压的情况可能更糟、因为一个具有负失调电压、另一个具有正失调电压。

    您可以进行校准、使 Vos 不是一个因素。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送编修。 然后、我使用全差分放大器来简化 设计。 谢谢。