This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 显示放大器+ ADC 的失真组合的公式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223109/equation-showing-distortion-combination-for-amplifier-adc

主题中讨论的其他器件:THS3217

在 PA 准备的培训课程中的某个地方、我认为我已经看到过这个、但现在找不到-是否有任何线索可能在哪里? 我记得这一个有点像 THD 功率方程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    这里有几个演示介绍了放大器选择如何影响 ADC THD 和 SNR。  这些演示 说明了如何选择增益带宽和正确的 RC 电荷桶电路以实现出色的 THD 和 SNR。  这些内容位于 https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html 中 题为"逐次逼近型寄存器模数转换器输入驱动器设计"的小节下。

    我记得一个将 INL 转换为 THD 的公式。  关于这个方程式有多准确,有人进行了一些辩论。  我没有这个公式、但会问一下、看看是否有人知道这个公式。   您认为这是您要找的吗?  还记得公式中考虑的变量吗?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里找不到、  

    它始终显示在 PA 科技日幻灯片组中、看起来像一个 THD 公式  

    是否有可通过 Web 访问的科技日幻灯片资料存档?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我向 PADC 团队发送了一封电子邮件、看看是否有人记住或拥有此内容。  我们没有科技日的在线存档、但如果您能记住标题、我可以找到它。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在第43页找到了一个示例。 这当然是不正确的、因为我们后来得到的基准结果表明它们是同相添加的、这是功率增加意味着它们是正交的-但为什么它们应该是这样的?  

    https://ttu-ir.tdl.org/bitstream/handle/2346/19997/31295017115493.pdf?sequence=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您发布材料。  看起来内容不错。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许、但在这个主题上、不如这个好、  

    https://www.ti.com/lit/ml/slyp172/slyp172.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多有用信息。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、艺术、我在本文中放入的另一件事是相对较新的工作台验证、即 HD 术语为级联级添加了同相位。 我将该数据基于2级 THS3217 -首先单独进行级联、我认为该公式效果非常好、  

    针对每个失真项组合两个级联的数学运算显示为 eq。 1.

                  Eq. 1.      

    这写成 SFDR、但实际上 HD2和 HD3 (ETC)项单独组合。 传统文献通常将该组合报告为 THD 功率组合、如中所示。 这是完全错误的(第43页 3)。

                Eq. 2.

    2级放大器(THS3217)较新的基准测试显示了相同的结果(图4)、其中分别测量了输入和输出级、然后将它们组合在级联级中。 此处以2Vpp 到200 Ω 负载跨频率对输入 D2S 级进行了测试、而同一单元中的 OPS 级则分别进行了测试、为100 Ω 负载提供5Vpp。 这些单独的测量使用公式进行组合。 1为预测级联失真、则在级联配置下测量相同的部件、在每级产生相同的摆幅和负载。 明显地等式 1似乎能够正确组合级联失真性能。

     

    图4. 计算和测量的两级放大器失真比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、我期待看到这篇文章。

    此致、艺术