This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:通过双反馈实现容性负载驱动

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223709/opa192-capative-load-drive-via-dual-feedback

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:OPA627

大家好、

在通过我们的精密视频稳定性-隔离器电阻器时、双反馈介绍如下:

下面介绍了设计步骤、您可以进一步说明 CF 值公式是如何产生的吗?

谢谢

此致

妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初的版本出现在了 OPA627数据表中、约为1985年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了另一个文件、我在该文件上做了一些工作、但不是推导。 这些公式在 Ro 和 Rx 是相同的情况下非常有效。 我称之为嵌入式积分器电路。  

    e2e.ti.com/.../Imbedded-integrator-with-OPA725.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    公式形式为不等式、基于 Rf 和 CF 相互作用引起的极点、以及 Riso 和 Cload 相互作用引起的极点。

    使用代数、我们可以用表示极点频率的形式重写不等式...

    这种形式表示极点在频率上至少应按系数6分开、但间距不超过1个完整的十倍频。  这样做的目的是避免反馈环路中出现复共轭极点、这 看起来像是1/Beta 曲线中的增益峰值、可能导致相位裕度减小和不稳定。

    在以下仿真中、极点位置均设置为~1.5MHz、从而产生复杂的共轭极点。 1/Beta 曲线明显有增益峰值、相位裕度仅为7°。

    按照高精度实验室针对 CF (因子6)的最小建议、极点相距足够远、可以去除复共轭、系统是稳定的。

    6倍的最小频率分离有些保守、 这意味着在考虑过程变化、组件容差等因素的同时移除了复共轭 Michael 展示的 OPA627示例建议使用一个因子为2的最小频率分离、 根据应用情况、这可能是足够的。

    谢谢。

    察赫