This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826S:INA826S 图18问题

Guru**** 2766505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223801/ina826s-ina826s-figure-18-question

器件型号:INA826S

您好、专家:

我不明白如何理解图18。 我想请您的帮助来解释一下 VCM 的关系。

谢谢你。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它有助于使用可在此处找到的模拟工程师计算器:

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    由于3放大器仪表放大器的复杂性、可能难以理解各种增益以及 共模和基准电压下输入和输出的最小和最大工作范围。 因此、我们经常同时使用 Tina TI 和工程计算器来确定线性工作范围。 您可在下面看到简化原理图。  

    参考产品数据表图并输入电源、增益、Vref 和 Vcm 的测试 PDS 条件、我们可以在产品数据表中重新创建图。 该计算器提供了此配置中可应用于 INA826s 且仍处于线性工作区域的最大和最小输入差分信号。  

    通过使用 Tina 并应用14.85差分信号、我们可以看到输出信号为14.85。 这与计算器给出的最大输出电压相匹配。  

    或者、我们可以应用计算器得出的-14.9V 的最小输入差分信号。 您可以看到、根据计算器的预测、最小输出电压现在为-14.9。  

    施加大于/小于计算器显示值的输入差分信号将导致一个或所有内部放大器进入非线性工作区域、进而导致 INA 进入非线性工作模式。 结果将是信号削波和失真。  

    在 PDS 图中、您可以看到、如果输入共模电压增加到8V、最小和最大输入和输出电压现在都会降低。  

    这在仿真中得到了确认。  

    使用12.5V 的输入差分信号、正如我在下面用红色圈出的那样、我们可以开始看到细微的削波。  

    我希望这些工具和说明有助于弄清楚如何阅读图表。  

    e2e.ti.com/.../INA826-Example.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通