This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:输出低通滤波器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186-Q1, INA190-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223796/ina180-q1-out-low-pass-filter

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA190-Q1、INA186-Q1

大家好、

是否可以按如下所示在放大器输出端设置低通滤波器?

D/S 上的最大容性负载通常为1nF、因此我想知道低通滤波器的10uF 是否会影响感测电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinho:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinho:

    输出滤波器应该不是问题。 10kΩ μ F 对大多数电容器而言具有足够的隔离能力。

    12.7kΩ、您将会遇到输入 M Ω 电阻器(R135、R136)的问题。 虽然这些电阻器会 衰减总分流电压增益、但精度不高。 IN+和 IN-引脚之间不仅有一个2.5kΩ Ω 电阻、而且由于工艺变化、器件中的所有电阻器都可能在绝对+/-20%的范围内变化。 电阻器网络设计为具有严格的输入和反馈电阻器比率容差、以实现精确的增益、但不会严格控制电阻器的绝对值。 这就是 Ω 不建议大于10k Ω 的输入电阻器的原因、否则会导致精度降低。

    如需更多信息、您可以参阅此视频/pdf (输入滤波器错误)、其中介绍了 CSA 上的输入电阻器主题。

    https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html#tab-1

    如果您尝试在放大器之前使用低通滤波器、那么 INA186-Q1 (或 INA190-Q1、是同一器件、但精度更高)将是更好的选择、因为它具有高输入电阻(2.3MΩ Ω)、 因此、您可以使用更高的输入电阻器(1kΩ Ω 至2kΩ Ω、0.1%)以及差分输入电容器(Cdiff > 1nF)来保持输入级稳定。 通过使用更高的输入电阻器、您可以对相同的 fc 使用更小的 Cdiff、这允许您可能使用 NP0/C0G、通常随着温度升高会更加稳定、更适合信号链。

    此致、

    彼得