This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:分流电压非线性和低准确度问题

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221137/ina228-shunt-voltage-non-linearity-and-low-accuracy-problem

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: INA226

您好!

我之前使用 INA228来监测图像传感器的功耗、但遇到了分流电压精度问题。

 当电流很小时(大约10mA)、 分流电压是正确的、但是当电流 上升到大约70mA 时、分流电压有一个很大的误差。 例如、分流电压应为4mV、但测量值为6mV、这会导致电流和功率计算误差较大。 然而、测得的总线电压始终是准确的、这意味着 I2C 通信是正确的。

总线电压为3.3V、分流电阻为0.056 mΩ(在 AVDD_3V3_1和 AVDD_3V3之间)、原理图如下:

您能帮助我吗? 非常感谢!

此致!  

Taoyi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoyi、

    且分流电阻器为0.056 mΩ

    分流器是0.056R 还是0.056mR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是 0.056R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoyi、

    您能否确认您使用的是 INA226还是 INA228?

    此外、您能否分享一个更详细的原理图、其中显示了分流电阻器以及分流器相对于系统其余部分的位置? 布局可能也会从中受益。

    谢谢。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此很抱歉。 实际上、我们使用 INA228和 INA226来监控此电源。 原理图相同、仅分流电阻器发生变化(INA226为0.005Ω Ω、INA228为0.056 Ω)。 最初、我们使用了 INA226、但发现它的精度非常低(实际电流为10mA、测量电流为500mA!)。 然后我们将其更改为 INA228并出现类似的问题。

    下面是完整的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taoyi,

    我们通常建议在 IN+和 IN-引脚到分流电阻器之间建立一条短而并行的路径、以最大限度地减少 从通往分流电阻器的长路径可能产生的干扰和偏移。 对分流电阻器进行开尔文连接也有助于防止承载主要电流的迹线上可能形成的偏移。

    您是否验证了分流电阻器的电阻? 增益与电阻成正比、因此分流电阻器值上的任何误差都将直接转换为输出。

    请注意、Vbus 引脚通常连接到分流电阻器的高侧、但看起来好像已连接到低侧。 分流电阻器上的压降可能会略微降低您测量的应用功耗。

    我们的资源 https://www.ti.com/lit/pdf/slyy154 有一个简短的部分、说明应该如何连接第4-5页上的检测电阻、可参考这些连接以供参考。

    您是否一直在测量分流电压? 如果您正在检查电流寄存器、器件编程使用的校准值也可能存在问题。

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taoyi、

    作为补救措施、请按照 INA228数据表的图10-1所示更改分流器周围的布局、或使用这样的4端分流器:

    当然、在分流电流相对较小的情况下、低功耗版本的4端子分流器也可以。 请以图片为例进行说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Levi:

    非常感谢您的详细指导! 我们会检查这些信息并向您提供反馈!  

    此致、

    Taoyi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai

    非常感谢您的建议! 我们将检查该4端分流器以提高精度!

    此致、

    Taoyi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi:

    我检查了分流电阻器的连接。 首先、INA228芯片不同分流电阻器的铜轨不同、一些过长。 这条长铜轨可能是问题所在。  此外、我们的确使用了如数据表中所示的开尔文连接、我们认为这应该能够缓解长铜线迹问题。

    对于分流电阻器、它们的耐受值低于5%、所以我认为这应该不是问题。

    在测量中、是的、我们始终测量分流电压并计算出的电流和功率(Vshunt / Rshunt)等于电流和功率寄存器的值。

    此致、

    Taoyi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taoyi,

    您是否仍然对此问题有任何疑问?

    Levi DeVries