This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:质量极差的 TI-SCB GUI

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223717/ina236-extremely-poor-quality-ti-scb-gui

器件型号:INA236
主题中讨论的其他器件:TI-SCB

您好、TI。

我有 INA236EVM、INA237EVM 和 TI-SCB、但很长时间就尝试运行了。 具有云连接的 TI-SCB GUI 的概念是垃圾处理。 它的工作原理绝对不清楚、并且有关 TI 的文档完全没用。

在无数个小时的无用的工作后,我可以让它运行,但有一个问题。 TI-SCB 和 GUI 可与 INA237EVM 配合使用、但不能与 INS236EVM 配合使用。 即使在 INA236EVM GUI 正在运行并连接 INA236EVM 时、我也会收到以下错误:

INA236GUI 显示连接的板不是 INA237EVM。 这是正确的,但没有用。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉 GUI 出现问题。 INA237EVM GUI 和 INA236EVM GUI 使用不同的固件。 使用 INA236GUI 运行 INA236EVM 时、需要按照用户指南中的说明更新 TI-SCB 固件。 以下是相关步骤的摘要:

    • 将 INA236EVM 连接到 TI-SCB、然后进行上电(如果已通电、则点击 RESET)
    • 打开 INA236EVM GUI 并关闭 readme.md 弹出窗口
    • 如果没有自动连接,请按下 左下角的连接按钮()。 (在您的设置中、主页上的"TI_SCB"文本应该变为绿色。)
    • 然后转至 File->Program device...

    如果您在此过程中遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Mitch