This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:输出波形查询

Guru**** 2815975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223945/lm358-output-waveform-query

器件型号:LM358
您好、我使用两个 LM358设计了一个缓冲电路、请参阅随附的图片。

向 U1的引脚3施加1KHz、2.19Vpp 正弦波。

但是、由于测量 U1输出引脚1上的波形、输出类似于半波整流波形。

则输出电压变为零。

我设计了一个简单的缓冲器电路、但我想为此找到一个解决方案。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示完整的原理图、包括电源连接和第四个放大器。

    (我想您要尝试使用低于 V−的电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U2A 和 U2B 确实有直流偏置。 输入偏置电流将对电容器充电且输出将停止。