This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:涉及 ACF2101仿真

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223255/acf2101-regards-to-acf2101-simulation

器件型号:ACF2101

为什么在上述仿真中 VS1 5V 电源并联到 VS3和 VS4、该电压源实际上并不连接到任何元件、但为什么使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gowtham,  

    您可以附加仿真并查看一下吗?  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ACF2101_5F00_Test_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gowtham,  

    我没有看到在仿真中无处可跳的5V 用途。 可能是工程师创建这个时把它用于测试目的、而可能忘记了将它删除。 抱歉、我没有更好的答案、但在电路运行仿真中似乎不需要这个答案。  

    此致、

    克里斯·费瑟斯通