This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA322:INA322

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222475/ina322-ina322

器件型号:INA322

您好!

我需要 INA322支持。

我附上了 TINA 文件、我们有一个原型。 Vd 为正弦波、振幅500uV 0DC 1kHz... Vcm = 2.5V。

问题是输出直流值高于500mV。

例如、如果我们将 V+和 V-短接为 Vcm=2.5V、输出应为 Vref... 仿真证实了这一点。

在原型上、当我们将 V+/V-短路时、输出高于 Vref... 例如、如果 Vref 为200mV、则在输出端、我们有大约250mV 的电压。 使用的电阻器的容差为0.1%。 增益为500。

这与仿真不匹配的原因是什么?

您能支持我吗?

谢谢。

此致。

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    我没有看到您引用的 TINA 文件。 您是否可以尝试重新上传? 此外、您能否共享原理图?  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sboc168b.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TINA 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    请记住、输入失调电压范围为1mV 至10mV、如果失调电压为1mV、则在增益为500的情况下、您可以看到500mV。 如果将增益降低至50、输出会跟随并降低至50mV?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当 G=500、Vref=200mV、短接 V+/V-、Vcm=1.65V、电源3.3V 时、我们可以看到输出约为250mV。 如果2-10mV 的输入偏移在输出端放大500、我们应该会看到一个高于250mV 的值。 如果我们设置更低的增益、则输出更接近200mV。

    为什么仿真器在输出端始终显示200mV 的理想值? 它没有考虑 TINA 模型的实际参数吗?

    这是为了理解这个增量值相对于 Vref 的来源。 理想情况下、在输出端、我们应该会看到 Vref 与 V+/V-短接。

    此致

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:  

    鉴于创建器件的时间已久、遗憾的是、我不相信模型也如此准确。 我们目前的模型非常好、例如显示了典型的失调电压值。 INA322模型未显示此信息。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    对于 TINA 模型来说还行。。。 但在原型上,如果原因是输入偏移被放大(G=500, V+/V-短接),我们应该会看到一个更高的值(Vref+输入偏移*500)... 相反、我们看到200mV+50mV。

    此致

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Antonio:  

    您是否看到器件之间的额外50mV 电压一致? 理论上、您应该会看到失调电压的变化会增大、如下所示。

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通