https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222475/ina322-ina322
器件型号:INA322您好!
我需要 INA322支持。
我附上了 TINA 文件、我们有一个原型。 Vd 为正弦波、振幅500uV 0DC 1kHz... Vcm = 2.5V。
问题是输出直流值高于500mV。
例如、如果我们将 V+和 V-短接为 Vcm=2.5V、输出应为 Vref... 仿真证实了这一点。
在原型上、当我们将 V+/V-短路时、输出高于 Vref... 例如、如果 Vref 为200mV、则在输出端、我们有大约250mV 的电压。 使用的电阻器的容差为0.1%。 增益为500。
这与仿真不匹配的原因是什么?
您能支持我吗?
谢谢。
此致。
安东尼