This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC32:输入信号的最小占空比

Guru**** 2815835 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221903/vfc32-min-duty-cycle-for-input-signal

器件型号:VFC32

您好!

  我想使用 VFC32KU 作为频压转换器的用途。

我的查询是

1.输入信号所需的最小占空比是多少?

2.如果输入信号为随机脉冲(即频率在高速率下变化),则此应用中对 df/dt 有何限制?

此致、

Arka Mukherjee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arka:  

    Unknown 说:
    1. 输入信号所需的最小占空比是多少?

    这是有关输入频率的数据表规格。 它应该在低至10MHz 的范围内工作。 一份 F-V 转换器应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbva005/sbva005.pdf?ts=1682954264087&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    Unknown 说:
    2. 如果输入信号是随机脉冲(即频率在高速率下变化)、此应用中对 dv/dt 是否有任何限制?

    我们在讨论什么是随机脉冲? Vout 是输入频率的函数、它应该用传递函数表示。 如果随机脉冲频率在给定的工作线性范围内、则可能有效。 可以通过 VFC32将输入频率信号置于比较器仿真或试验电路板中以进行检验。 遗憾的是、我没有在器件中看到 PSpice 仿真。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arka:  

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德