This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:放大器的输入电阻

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223172/lm7322-input-resistance-of-the-amplifier

器件型号:LM7322

大家好

我设计了一个具有100K 电阻器的单位逆变器、并获得了小于-1的转换因数(实际数值约为-0.7)

1.我想知道引脚2、3和6、5之间放大器的输入电阻是多少

2.它是依赖电源吗?

3、仿真可以根据哪些参数进行计算呢?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    与之相关的参数是 Vos 和 IIB、但这两个参数都不会真正影响增益。  

      

    重要程度;VOS 为5mV * IN+GAIN = 10mV、IIB 为2.5uA *(100k || 100k)= 125uV

    您的共模电压是多少? IN+引脚上的电阻是多少?

    请说明测试中使用的电源电压。 还提供原始数据表[VIN,VOUT];计算增益至少需要两个表条目。