This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B:REF 引脚的输入阻抗

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223207/ina296b-input-impedance-of-ref-pin

器件型号:INA296B

您好!

 

我使用的是 INA296B3和 INA2181A3、这两个都具有2.5V 基准。 考虑到基准电压的拉电流能力有限、我写信询问这2个放大器的 REF 引脚输入阻抗、以便评估灌入 REF 的电流。  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingpu:

    INA296模型具有基准引脚模型的输入、可以很好地指示预期的误差。  

    此致、