This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041-Q1:功能安全信息

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7041-Q1, TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223149/tlv7041-q1-functional-safety-information

器件型号:TLV7041-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV7041

您好、专家!

客户 当前正在对包含多个 TLV7041-Q1器件的设计执行 FMEA、该设计符合汽车标准。 下面是查询:

详述了故障模式和分布信息的 SNOAA54文档中、我注意到图1中的方框图并不代表开漏输出、正如广告所说的器件那样。
因此、我对表3后面列出的故障模式持怀疑态度、因为它将"out saturate high"列为一个潜在的故障模式。

请您确认这是否确实是该器件的预期故障模式、以及发生这种情况的机制。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artzy、

    感谢您提请我们注意这一点。

    数字很可能来自推挽式器件。

    与作者讨论、我们很可能会将表格修改为以下内容:

    输出开路(HiZ):30%

    输出饱和高电平:0%

    输出饱和低:35%

    OUT 不在技术规格范围内:30%

    引脚间短路:5%

    对于 TLV7041、输出高电平为0%、因为无论电源如何、输出都可以上升到7V、这意味着它在输出和 V+之间没有 ESD 二极管、因此消除了该故障路径。 除了由 EOS 引起的裸片严重故障(这不在此技术规格范围内)外、没有其它任何元件能够将输出上拉至 V+。