This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV812:跨阻放大器

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221751/lpv812-transimpedance-amplifier

器件型号:LPV812

有人知道下面显示的互阻抗放大器电路吗? 我发现它在一个旧的教科书,但不幸的是没有进一步的解释。 R1和 R2似乎形成了一个同相放大器、但我不确定 R3的功能。 同相电路通常不与互阻抗放大器搭配使用。 有人觉得这个电路在别处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    Jerald Graeme 在第154页的"光电二极管放大器"中显示了一个类似的 TIA 电路、其中光电二极管连接在放大器的输入端。

    该电路对于高增益光电二极管放大器很有用。  在标准跨阻放大器(TIA)中、通过增大反馈电阻来提高增益、但使用超高电阻通常会引入性能限制、对杂散电容的敏感性以及带宽的降低。

    该电路在单级 TIA 拓扑中增加了电压增益(1+R2/R1)、同时允许使用较小的射频电阻器。  实质上、在该跨阻电路中、光电二极管的电流会流经射频、如下所示。   有效跨阻增益如所示:

    RT= RF*(1+R2/R1)

     与 RF 相比、反馈网络的 R2和 R1的电阻保持在相对较低的水平。   将光电二极管连接到放大器的输入端子会引导二极管,其中光电二极管的电压保持在~0V,其中二极管偏置电压没有看到电压摆幅 Rf*Idiode ,提供线性响应。

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    该电路的一个缺点是、它会产生相当多的噪声:

    e2e.ti.com/.../frank_5F00_diff_5F00_tia_5F00_2.TSC

    顺便说一下、确切地说跨阻是什么

    (1 + R2/R1) x Rf + R2

    但在大多数情况下、最后一个和词"R2"可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    确切的公式包括 R2的命令项。  在许多情况下 、R2 的最后一项可以忽略不计、因为电阻器 R1和 R2保持远小于 Rf。  在某些极高增益互阻抗情况下、该方法可在不使用很大电阻器的情况下实现高增益、从而降低了对杂散电容的一些灵敏度、并在噪声方面进行了折衷。  实现高增益的另一种方法是采用 T 网络的跨阻放大器、这种放大器也允许使用较小的增益电阻器、但与在反馈中使用单个电阻器相比、噪声更高:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207724/opa657-tia-with-a-feedback-t-network?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=t-network%2520transimpedance#

    大多数实际应用如果需要在满足带宽要求的同时实现高跨阻增益以及相对低噪声、则通常会在多级设计中增加第二个放大器级以实现增益。  设置第一级的跨阻增益同时满足带宽要求、管理噪声性能、同时在第二级增益放大器级添加滤波。

    此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,路易斯! 这正是我所寻找的。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kay。 这对于您的原型电路非常有帮助!

    此致、Frank