This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4189:斩波频率

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222770/opa4189-chopper-frequency

器件型号:OPA4189

数据表中显示斩波频率。 斩波设计中有多少个频率值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    这只是一个频率、斩波时钟为150kHz。

    我们可以从噪声图中找到它。 您可以看到该频率下的图变化、如下面突出显示的部分所示。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通