This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:未感测 PL601-PAIM-TTi 的电流

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222755/ina290-not-sensing-current-from-pl601-paim-tti

器件型号:INA290


我注意到、当有电流流过线性电源 PL601-PAIM-TTi 时、INA290A5放大器不具有输出、它连接到1MΩ Ω 电流感应电阻器和负载。 无论流经电路的电流如何、放大器的输出均保持在4mV。

e2e.ti.com/.../DP03X_5F00_Breakout_5F00_Board_5F00_Meas.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Curtis:

    这是更大的信号吗?  信号是否具有关联的 PWM?  我提出问题的原因是 INA290可能需要一些时间才能从饱和低电平恢复。  否则、我认为您的原理图不存在问题、只是需要确认原理图中的 AIN12和 AINA13上没有负载。  此外、请确保输出电容不会超过500pF、因此请增加隔离电阻器(R7)。

    此致、

    Jaiver