This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-Q1:INA333输出与输入相反

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220232/ina333-q1-the-ina333-output-changes-opposite-to-the-input

器件型号:INA333-Q1
主题中讨论的其他器件:INA333OPA320

嗨、团队,

我使用 INA333进行电流采样。 硬件设置如下所示。 INA333的电源分别为+3.3V 和-1V。

当我增加 VCC_LD 时、R61两端的电压都增加、但 INA333的输出值减小。
当我降低 VCC_LD 时、R61两端的电压降低、INA333的输出值增加。 这与设计的意图相反。 我可以问一下导致这个结果的原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    我很清楚、INA333电源 分别为+3.3V 和-1V。  但是、我有几个问题可以帮助调试这个问题:

    -在上述 Rshunt 10mΩ Ω 电阻器高侧的 VCC_LD 电源电压范围是多少?   

    - 如果可能,请提供 LD940激光二极管数据表,或者,请告诉我们,激光二极管的工作电压和预期正向电流范围是多少?  

    INA333驱动什么电路?   您是否使用仪表或示波器来测量 INA333输出?  INA333输出上是否有任何可能导致不稳定的容性负载? 请在图中显示在 INA333输出上连接了什么电路。

    -该问题是在一个 INA333 PCB 板上还是在多个器件上发生?   

    谢谢、此致、

    路易斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Luis ,ó n

      让我来回答您的几个问题:

      1、VCC_LD 电源电压范围为1~3V

      2、我没有焊接904 LD。 电流测试改为使用1欧姆的功率电阻器(额定功率为50W)。

      3、INA333的输出是无容性负载的差分 ADC (型号 ADS7039QDCURQ1)。 我使用了一个示波器来测试 INA333的输出。 这是一个相对稳定的电压、纹波 vpp 约为30mV。

     4、目前只有一个 PCB。 我不知道是否所有 PCB 都正常、我已经更换了新的 INA333。 此外、请注意、INA 的 Rg 当前设置为5k、而不是20k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    1) 1)您是使用外部电压表进行测量、还是当前正在使用 ADC 进行评估? 如果使用 ADC、您能否使用外部仪表探测 INA333输出?  

    2) 2)应用中需要的最大采样率是多少?  请注意、ADS7039是一款采样速率高达2MSPS 的 SAR ADC。  INA333是一款带宽相对较低的仪表放大器、如果没有缓冲放大器、将无法以高采样率驱动采样保持。

    3) 10 Ω 分流器是否提供感测连接?  如果您希望提供 PCB 布局 Gerber 图、我们很乐意进行查看。

    下面是使用 TINA 的快速仿真、该 TINA 具有1欧姆功率电阻器和10m Ω 分流电阻器。  执行一个从1V 至3V Vbias 的直流扫描来提供预计的线性输出。

    谢谢。此致、

    路易斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    INA333是一款 高精度直流器件、具有低功耗和数十 kHz 的相对低带宽。  如果您需要以高采样率进行采样、则需要缓冲仪表放大器。  

    如果需要对具有更高带宽的交流信号进行采样、则可能需要具有更高带宽的放大器。 一种可能的解决方案如下、在增益为21x 的差分放大器配置中使用 OPAx320-Q1。  OPA320具有20MHz 的 GBWP、能够在全吞吐量下驱动10位 SAR ADC。 在下面 G=21x 的差分放大器电路中配置的 OPAx320-Q1、具有大约~975kHz 的带宽、可驱动最大吞吐量2MSPS 的 ADC。

    谢谢。此致、

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

      我很抱歉,我因为劳动节而忘了答复你。 您的建议很好、但最终我发现芯片不能正常工作、就出现了这种情况。 在我更换新的 INA333后、电路工作正常。 我真的很感谢您的答复。