This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:电流限制容差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, INA106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222022/opa547-current-limit-tolerances

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件: INA106

我们在其中一个控制器系统的输出卡上使用 OPA547作为电压控制电流源的一部分。 我们为 OPA 提供+/-15V 电压。 我们有三个电阻器、可通过跳线进行配置、用于选择 RCL。 相关配置(我们当前唯一使用和测试的配置)为442k Ω、该配置将电流限制 为50.15mA (50mA)。 出于我们的目的、如果卡正确地将电流限制在50mA、+/-10mA、则会通过。

我们最近收到了一批这样的电路板、但有几个电路板由于电流低于40mA 或大于60mA 而未通过我们的测试。  假设电源电压恒定、OPA547上相对于 RCL 的值有哪些电流限制容差? 数据表第3页告诉我们、当电流限值设置为375mA 时、最大偏差为+/-30mA。 假设线性关系(这可能是个问题)、将外推降低至50mA 会导致容差为+/-4mA、这比我们有时读取的值小得多。

以下是相关原理图的一部分。 VOUT 通过 ADC 生成、后者通过数字电位器输出+/-10V、数字电位器将增益设置为适当的值以相应地降低电压(VOUT 还用于必须输出高达+/-10V 的电压控制电压源、未显示)。

也许我们的问题不是因为宽容,而是其他一些问题;如果你看到任何其他可能导致我们的测试失败,请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GCTS:  

    Unknown 说:
    也许我们的问题不是因为公差,而是其他问题;

    请告诉我们绿色圆圈中3个标记的元件或电压设置是什么。  

    如果我正确阅读了您的描述、您说此电路的输出恒定电流由 JMP1和 JMP2限流电阻器或者 Rcl 或者可调限流电阻器的组合通过3个引脚进行控制。  

    这是电压至电流转换器。 在 VOUT 输入节点处、输入指定为100mA/V 如果您想以恒定电流驱动350mA、则 VOUT = 3.5VDC、如果恒定输出电流为100mA、则 VOUT 或电压输入应为1V、其中 VOUT 是原理图中的节点。  Rcl 被用来保护 OPA547、作为运算放大器的过流保护、并且恒定电流源不应运行在电流限制特性下。 它应该 在电流反馈电路下或通过 U39进行调节。   

    我整理了一个类似的电路、在 V 至 I 转换中线性输入区域为-1.5V 至1.5V。 我需要知道恒流驱动应用的负载是多少。  

    e2e.ti.com/.../OPA547-E2E-Iconst-05012023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    好的。

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我们绿色圆圈中3个标记的组件或电压设置是多少。  [/报价]

    R17为1 Ω。

    输出电压可以高达+/-10V、但在电流控制期间、会降低至较小的范围;例如、当我们需要+/-40mA 输出时、范围为+/-400mV

    虽然该电路板专为各种电流输出而设计、但我们通常仅使用负载为40欧姆的40mA 伺服阀(因此将硬件电流限制设置为50mA、输出电压范围可实现+/-40mA)。

    为了测试硬件电流限制、我们更改电压范围以实现+/-200mA 输出(+/-2V)、并测量电压输入范围最极端的电流输出。 我们通过两种方式完成了这一操作:一种是简单地通过万用表读取电流值、另一种是为输出提供2欧姆的负载并测量其两端的电压(使用万用表或我们系统的一 个输入卡)并计算电流。

    如果我正确阅读您的描述,您说此电路的输出恒定电流由 JMP1和 JMP2限流电阻器或 Rcl 或可调限流电阻器的组合通过3个引脚控制。  [/报价]

    可以、但通常不使用100mA 和350mA 电流限值。 我们通常只使用50mA 限值、因此、这是我们测试的唯一对象。

    这个电路最初设计和意图的理解是、在 测试过程中、终端用户没有正确设置我们的软件的情况下、保护伺服阀不受高于额定电流的影响。 我相信、我们还使用过在伺服阀停产前使用50mA 的伺服阀、将其替换为40mA 伺服阀、因此为什么设计该板的电流限值为50mA。 这一切都在我加入公司之前。

    此外、下图显示了我们最新批次中某些电路板的各种回复。 这是数学预期值、假定一切都很理想、有通过示例、一个通过测试的电路板和四个未通过测试的电路板。 负端似乎一直被限制在大约-60mA (而不是预期的-50mA)、但是正端不同于36mA 到67mA 之间的任何位置。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GCTS:  

    我相信我们在50 mA 伺服阀过时之前也曾使用过,将它们替换为40 mA 的伺服阀,因此为什么该板被设计为50 mA 的限值。

    当 R11 = 442kΩ Ω 时、I_lim 配置为5000* 4.75/(31.6kΩ+  442kΩ Ω)= 50.15mA。 由于电流限制容差 在25°C 时指定为高达 ±30mA、因此电路的电流限制应至少配置为 ±80mA、如果应用考虑完整的工作温度范围、该条件可能对应于±100mA 范围。  

    当 I_lim = ±50mA 时、OPA547的电流将在  室温下以低至±20mA 和高达±80mA 的电流运行。 OPA547正在根据您所提供的图形的预期运行。

    OPA547的数据表表明 I_lim 功能不精确、I_lim 将在一定范围内工作。 为了保证 I_lim = ±50mA、适用的电流限制电路将 Rcl 设定为大约205kΩ μ H。

    如果并联 R11|||R21电阻器(并联 R11||R21为205kΩ Ω)或短接 JMP1跳线引脚1和引脚2、电路的 I_lim = 100mA、因此电路板上有该选项。  

    如果我正确理解了应用、用户就会使用 OPA547的 I_lim 功能限制输出电流、即使 OPA547的输出电流可能高于系统 ADC 编程或指定的值也是如此。 与之前的批次相比、I_lim 功能的工作情况大致令人满意、现在由于最近的 OPA547批次中的 I_lim 变化、它无法正常工作。  至少、电路的工作方式和以前不同。  

    R17为1 Ω。

    输出电压可以高达+/-10V、但在电流控制期间、会降低至较小的范围;例如、当我们需要+/-40mA 输出时、范围为+/-400mV

    [/报价]

    我快速检查了一下:电路没有100mA/V 的转换比。 它更像是51mA/V 换句话说、电路将为 ±2V 生成~±100mA。 此外、原始电路中可能存在不稳定问题。 如果需要指出问题、则需要提供该部分的完整原理图。  

    这是一个公共论坛。 您可以考虑通过 E2E 私人消息论坛与我联系、我们也可以解决那里的其余问题。   

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于电流限制容差 在25°C 时指定为高达±30mA,

    我当时的印象是、数据表中的这一容差规格只是在375mA 限值下给出的一个示例、而在较小的限值(50mA)下、容差也可能更小(4mA;相同的8%容差)。 但是、如果您要说的话为真、那么无论电流限制如何、(最大)容差都是+/-30mA 的平坦值。

    如果我正确了解应用,则用户正在使用 OPA547的 i_lim 功能限制输出电流,即使 OPA547的输出电流可能高于系统 ADC 的编程或指定值。 与之前的批次相比、I_lim 功能的工作情况大致令人满意、现在由于最近的 OPA547批次中的 I_lim 变化、它无法正常工作。  至少、电路的工作方式和以前不同。  [/报价]

    通常、我们会根据系统规格设置硬件限值、然后(通常)用户只会通过软件调整输出范围。 我们不希望用户自行移动跳线。 但是、是的、此功能在过去运行得令人满意、但最近一批电路板的可变性过大。

    我快速检查了一下:电路没有100 mA/V 的转换率。 它更像是51mA/V 换句话说、电路将为 ±2V 生成~±100mA。 [/报价]

    奇怪。 如前所述、电路还具有源自同一 Vout 信号的附近电压控制电压源(输出基本上对输入为1:1)。 当测量此输出上的电压时、当软件配置为在电流侧输出40mV 时、我们读取接近400mV。 我们在电路中注意到的一个差异是在输出(Put)侧使用了两个 OPA547、而不是一个和一个 INA106。 总共有两个 OPA547、但另一个用于 Ret (urn)侧的虚拟接地。

    此外、原始电路中可能存在不稳定问题。 如果需要指出问题、则需要提供该部分的完整原理图。  

    这是一个公共论坛。 您可以考虑通过 E2E 私人消息论坛与我联系、我们也可以解决那里的其余问题。

    [/报价]

    我们可能会接您参加此优惠活动。 在继续之前、我必须先与我的上级核实。

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GCTS:  

    可能在较小的限值(50mA)下容差也可能较小(4mA;相同百分比容差为8%)

    该示例代表 OPA547额定电流的50%。 电流限制容差表示典型值和最大值 满量程增益误差、因此不应进行线性化。 如果误差以百分比为线性化、则数据表会使用百分比或其他表示形式来表示误差。   

    我们不希望用户自行移动跳线。

    如果公司能够跳接引脚1和2、则粗略电流限制范围将配置为大约±100mA。 您可能必须更改输入电压以提供更精确的电流限制。 由于这是一个 V 至 I 转换控制器、可通过改变输入电压(电路原理图中的 VOUT)来非常精确地调节电流限制设置。 OPA547无法提供更严格的电流限制、尤其是在较低的电流限制范围内。  

    在 OPA547的数据表中、电流限制容差的变化是指定的、除非针对一组特定的性能变量实施更严格的筛选过程、否则器件到器件或批次的变化将是半导体工艺的一部分。   

    关于额外助手、请通过 E2E 论坛(如果您需要进一步支持)向我发送"友谊申请"、E2E 论坛是我们的私人支持消息论坛。 或者、在我们建立通信后、我可以向您提供内部电子邮件。

    由于我没有您的完整原理图、因此我的仿真基于我所获得的信息、它可能代表也可能不代表系统根据应用所执行的实际操作。  

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、我们可以通过 E2E 私人消息或内部电子邮件解决。

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有您的完整原理图、因此我的仿真基于我所获得的信息、它可能代表也可能不代表系统根据应用所执行的实际操作。  

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、我们可以通过 E2E 私人消息或内部电子邮件解决。

    [/报价]

    可以理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GCTS:  

    请联系我 E2E 私人消息或我们的内部电子邮件。 我们已接受您通过 E2E 私人论坛发出的邀请。  

    此致!

    雷蒙德