This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:THS4631

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631, OPA656, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222380/ths4631-ths4631

器件型号:THS4631
主题中讨论的其他器件: OPA656OPA810

我的问题是、TI 是否有曲线或数据显示输入电流噪声密度在10kHz 以上频率下是频率的函数、扩展到大约1MHz?

对于一些背景,我从一个显示当前噪声密度的竞争对手粘贴了以下内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    我还没有找到此器件的电流噪声密度与频率之间的关系数据。  请允许我在明天与同事核实、以确认是否存在 THS4631的数据。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kenneth、我之前在 OPA656等 JFET 输入器件上执行此操作、但它对您没有真正的帮助并且很难测量。 一旦它成为显著的输出项、就会通过 R 的值来查看它对寄生 C 的 BW DO 的自限制。  

    THS4631是20世纪80年代早期版本的旧器件、您可以看看更新得多的 OPA810