This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:制作高精度电压传感器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TIPD127, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221670/opa2365-making-a-voltage-sensor-with-high-precision

器件型号:OPA2365
主题中讨论的其他器件:TIPD127、

尊敬的成员:

我们应该在某款产品中使用高精度电压传感器、但找不到真正需要购买的产品、于是决定自己动手制作。 我们使用了两个 TI 教程:

1-模拟脉宽调制、用于使 PWM 与输入电压起作用"www.ti.com/lit/ug/slau508/slau508.pdf?ts=1682608456773"

2:微控制器、PWM 到12位、模拟输出作为 DAC。 " www.ti.com/.../TIPD127

我对此有很多问题、如果有人能帮助我、我将深表感激、  

要求:

我需要制造一个传感器来检测0至6kV 直流电压。 开关频率为500kHz。  

您可以查看到目前为止我所做工作的 SCH:

对于 DAC 部分、我使用了 TINA 仿真、并将这些值更改为我认为可行的值。  

我还没有安装光纤驱动机和电源部件。 但思路是生成 PWM、然后通过光纤将其连接到 DAC。  

怀疑

我使用了电阻器来降低电压。 但很明显、每个器件上的功率耗散都过大。 是否有必要使用光放大器?

 该教程是为了生成双极信号的 PWM、而我的是直流信号、因此无需偏移、但我不确定它是否会像我们预期的那样工作。

任何建议都将受到热烈欢迎。

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farzaneh:

    在输入端、我看到分压器将6kV 设置为低至0.5V? 时间常数127R x 330nF、则可提供3.8kHz 的低通滤波器? 您的输入信号的带宽是多少?

    如果您只想使用一根光缆从高压区域传输信号、那么是否希望使用 PWM 发生器? 可以将标准 ADC 与 SPI 总线配合使用、但随后需要多条光纤电缆、这是您不希望的?

    是这样吗?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我的传感器应能够瞬态感应0至4000V 和高达6000V 的电压。 对于 BW、仍然不知道、并且不会明确设置值。 对于光纤、我们只想使用一个(成本问题)将 PWM 发生器连接到 DAC 的四级滤波器、然后放大纹波、使其可通过 OSC 测量。  

    我的一般大问题是:我能否使用这些教程创建0至6000V 的 PMW 和 DAC? 因为已针对替代输入完成了抖动测试。

    顺便说一下、我将输入电压降低到0.5V、因为光放大器的增益为8.2。

    此致

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh:  

     OPA2365的预期输入电压范围是多少?

      TLP7820是用于电流检测的光耦放大器、还是应用的主要目的是将高输入电压信号(高达6000V DC)衰减至0.5V 直流电、然后 生成 500kHz 的脉宽调制(PWM)波形? 如果后者、我同意不需要光放大器。  

    谢谢!

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    我们的微型器件将以3V 电压工作。 首先、我想使用检测电阻将电压降低到3V、然后直接使用 OPA 2365。 LED 驱动器。  

    我使用光耦来降低高电压。 另一方面、我们在有替代电压时使用该光耦、我们将在这里使用直流。 因此、我不确定我是否应该使用它。

    谢谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh:

     OPA2365是一款可接受3V 直流电压的 RRIO 放大器。 您是否有 PWM 级仿真?  

     您选择的光耦放大器可提供隔离功能、但如果您需要保护免受信号链其余部分或 其他常见故障的影响、我建议改用电压检测隔离放大器。  

    谢谢!
    SIMA