主题中讨论的其他器件: INA828、 INA849
您好!
我对精密放大器 INA851非常感兴趣、尤其是对输出钳位和衰减 增益功能。
我想知道是否可以在 INA851 (?)上使用+25/-10V 的电源电压、如果可以、输入电压(IN+、IN-)限制是多少?
此外、是否可以将负差分输出(OUT-)直接连接到 GND? 我需要 OUT+提供大约10mA 的电流。
提前感谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对精密放大器 INA851非常感兴趣、尤其是对输出钳位和衰减 增益功能。
我想知道是否可以在 INA851 (?)上使用+25/-10V 的电源电压、如果可以、输入电压(IN+、IN-)限制是多少?
此外、是否可以将负差分输出(OUT-)直接连接到 GND? 我需要 OUT+提供大约10mA 的电流。
提前感谢您!
大家好、Mathis、
Unknown 说:我想知道是否可以在 INA851 (?)上使用+25/-10V 的电源电压、如果可以、输入电压(IN+、IN-)限制是多少?
使用具有+25V 和-10V 非对称电压电源的 INA851不是问题。 请确保 INA851的散热焊盘以负电源 VS-为基准。
INA851与标准仪表放大器类似、其主要区别在于集成了全差分放大器输出。 INA 中的每个放大器都有其自己的输入和输出摆幅限制。 这些限制综合在一起形成了总体输入差分和共模电压与输出摆幅范围的关系限制。 这种关系可能很复杂、因此、我们提供一个 Excel 计算器来验证器件是否处于输入/输出线性范围内。 例如、如果 INA851在增益=1V/V VOCM=0V 时进行设置、当输入电压共模为0V 固定值时、V+= VCLAMP+=+25V、V-= VCLAMP-=-5V、允许最大/最小差分电压为±7.2V。
关于 INA851输入电压范围计算器(Excel)工具:
您可以通过以下链接下载 Excel 工具、并验证放大器是否处于范围内:
该工具包含两个工作表:
在第一个工作表中、"INA851_Vin_Vout_tool":
用户使用所需电压以蓝色填充突出显示的单元格:Vs+、Vs-、前端增益、后端增益、输入差分电压、 输入共模电压、VOCM 电压、VCLAMP+和 VCLAMP-(如果钳位已启用)。 Excel 提供得到的 VOUT+、VOUT-和 VOUT 差分电压。 该工具以红色突出显示任何电压超出范围的情况、如果器件超出线性范围、则以红色显示警告。
同样地、第二个 工作表提供了一个工作范围图、其中提供了此仪表放大器的有效输入和输出范围。 使用 VICM 滚动条来调整输入共模电压。
随附的是包含说明的 pdf 文档:
INA851输入和输出范围设计计算器 Instructions.pdf
Unknown 说:此外、是否可以将负差分输出(OUT-)直接连接到 GND? 我需要 OUT+约10mA 电流[/报价]无法将负差分输出(OUT-)连接到 GND。 INA851器件集成了一个用于驱动全差分电路的全差分放大器输出级、其 OUT-和 OUT+电压均可摆动、以 VOCM 输出共模电压为中心。 VOCM 引脚控制输出共模电压。 例如、如果 VOCM 被设定为+2.5V、VOUT-和 VOUT+生成一个 以+2.5V 为中心的全差分信号:
该器件经过专门设计/优化、可为全差分电路提供高性能。 虽然、在技术上可以设置例如 VOCM=+2.5V、将负 OUT-悬空、并仅抽头 OUT+、从而获得增益减半的信号。 但在这种情况下、VOCM 电路失调电压、温漂会对单端信号精度产生影响;并且会影响精度性能。 请记住、当使用 INA851器件驱动差分电路时、VOCM 电路的误差无关紧要、并会消除、因为差分 ADC 或电路仅测量 OUT+和 OUT-的差异。
输入信号要求是什么?您需要测量的输入差分和共模电压是多少?
单端输出电压范围是多少?
还有其他单端仪表放大器、例如我们可以考虑的 INA828或 INA849、以及其他差分转单端电路、可根据您的增益/衰减要求进行考虑。 我们可以使用肖特基二极管实现钳位。
谢谢。此致、
路易斯