请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA328 主题中讨论的其他器件: OPA134
我当时正在寻找较新的器件来说明一些 SSBW 与增益问题、OPA328 AOL 相位、如果我添加20pF 的负载、看起来是正确的、

然而、如果我移除20pF (正如正常做法)、模拟相位看起来就很错了-看起来建模者真的依赖于 Zol 和20pF 来正确设置相位。 20pF 负载不会始终存在、因此似乎该模型可以进行一些调整-无法将此模型用于我尝试执行的操作。 这里、没有20pF 的 Aol 相位几乎没有90度的偏离、不知道有任何像这样的器件。