This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA328:OPA328 TINA 模型 AOL 响应模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221851/opa328-opa328-tina-model-aol-response-oddity

器件型号:OPA328
主题中讨论的其他器件: OPA134

我当时正在寻找较新的器件来说明一些 SSBW 与增益问题、OPA328 AOL 相位、如果我添加20pF 的负载、看起来是正确的、  

然而、如果我移除20pF (正如正常做法)、模拟相位看起来就很错了-看起来建模者真的依赖于 Zol 和20pF 来正确设置相位。 20pF 负载不会始终存在、因此似乎该模型可以进行一些调整-无法将此模型用于我尝试执行的操作。 这里、没有20pF 的 Aol 相位几乎没有90度的偏离、不知道有任何像这样的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、我看到了相同的情况、并验证了在无负载的情况下、相位会继续下降。  即使在空载条件下、我仍希望从负载极点滚降、寄生电容仍会产生负载极点。  同意这是不寻常的,让我同步。 与团队一起了解情况。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、正确的 AOL 相位对相位裕度工作很有用、我回来这里是为了更好地进行说明。