This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:不正确的噪声模型图、

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221868/ths4567-incorrect-noise-model-drawing

器件型号:THS4567

图8-1显示了与反相输入串联的电流噪声-由于这是电流源、因此具有高阻抗并将使环路开路。  

通常、这建模为 V-节点处接地的电流噪声、而不是串联  

此外、该公式看起来不对、这不是差分放大器-它接近于单端跨阻噪声公式-除了/2是个谜语元素。  

另外、该图中的电流是不正确的、它们不是从两侧流出、而是沿一个方向流经二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1. 感谢您指出这一点。 它应该是反相节点处的接地电流源。  
    2. 在我看来、由于此 FDA 的独特结构和集成输入共模控制环路、可将作为跨阻的 FDA 视为两个单独的 VFB 放大器、使用单端 TIA 噪声公式。 我同意您的看法、即我不明白除以2会如何包含在此公式中、因为 FDA 被视为两个单独的 VFB、而不是数据表中建议的相同一半。 由于存在差分输入电容、这比数据表中建议的要复杂一些。  
    3. 对、也需要纠正这种情况

     我不确定该器件的下一次数据表更新将何时进行;但我已将其添加到我们的基本错误表中。  

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我并未重新生成正确的输入参考差分噪声方程、但缺少的另一个东西是输入 ICM 项的电流噪声、因为这是该解决方案的独特之处。  

    这里是添加的噪声电流项图-顺便说一下、如果我在此图的最右侧做一个根(2q100uA)、我得到一个5.7pA 项、而不是所示的3pA 项、并且在每一侧