This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4567:THS4567 TINA 参考设计在默认电路中有一些奇怪之处

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221871/ths4567-ths4567-tina-reference-design-has-some-oddities-in-default-circuit

器件型号:THS4567

本文开始使用此器件、此处、由于某种原因、当此类型的电路在单电源上运行良好时、您便实现了平衡电源-此外、您还展示了使用+/-2.5V 电源时5V 输入 CM 环路使能、 由于某种原因、1pF 被过度补偿了?  

总之、只是运行我的简单巴特沃斯解决方案、使用11pF 源 C 求解 CF = 0.12pF、结果应该是1.8Mhz F-3dB 巴特沃斯-看起来要好得多=是的、1.9Mhz F-3dB 平坦

因此、通过固定电源并转到典型的0.18pF 厚膜 R 寄生阻抗、可以给这个电路-我将在文章中使用它、这些串联输出 R 也很愚蠢、我在这里放置了10MHz RC 低通。 1.16MHz 现在仅具有0.18pF 寄生反馈电容..  

我进一步测试了具有50uA DC CM 电平的+/-2uA 输入、实际上相当不错-如果没有伺服的输入电流阱、这些50uA CM 电流将使输出变为-50V -完全被输入伺服屏蔽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

      感谢您在默认参考设计中发布这些编辑内容! 我认为在第一步中、电源或 ICM_en 设置有误、因为+/-2.5V 双电源中的 ICM_EN 应设置为2.5V、而不是5V。  

      对于120kHz 带宽、我认为这遵循了器件数据表中的设计示例。 但是、对于6m 输出电阻选择不是太确定。

      祝你在文章上好运! 这用于差动 TIA 交流和噪声分析吗?  

    此致、

    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不是对信号路径中可能出现的内容的简要回顾、这些内容是新的、而不是教科书中所包含的内容。