本文开始使用此器件、此处、由于某种原因、当此类型的电路在单电源上运行良好时、您便实现了平衡电源-此外、您还展示了使用+/-2.5V 电源时5V 输入 CM 环路使能、 由于某种原因、1pF 被过度补偿了?
总之、只是运行我的简单巴特沃斯解决方案、使用11pF 源 C 求解 CF = 0.12pF、结果应该是1.8Mhz F-3dB 巴特沃斯-看起来要好得多=是的、1.9Mhz F-3dB 平坦
因此、通过固定电源并转到典型的0.18pF 厚膜 R 寄生阻抗、可以给这个电路-我将在文章中使用它、这些串联输出 R 也很愚蠢、我在这里放置了10MHz RC 低通。 1.16MHz 现在仅具有0.18pF 寄生反馈电容..
我进一步测试了具有50uA DC CM 电平的+/-2uA 输入、实际上相当不错-如果没有伺服的输入电流阱、这些50uA CM 电流将使输出变为-50V -完全被输入伺服屏蔽。