This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:电源电压为50V 时工作的比较器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219379/tlv1805-comparator-that-works-with-a-power-supply-voltage-of-50v

器件型号:TLV1805

您好!  

我正在寻找一款电源电压为50V 的比较器。
从 TI store 可以看到、我认为比较器的最大电源电压为40V (如 TLV1805)。
・是否计划在未来发布50V 比较器?
・如果有其他解决方案,请告诉我。

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eevee

    感谢您的发帖。 我想了解有关您的应用和系统需求的更多信息。 您会觉得可以在论坛上分享还是希望离线分享?  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chuck

    感谢您的跟进。

    我使用 Toshiba 的 TB6575FNG (BLDC 电机驱动器)、VM=24V。

    由于我们正在考虑在 VM > 40V 的情况下进行驱动、因此我们选择了新的比较器、而不是现有的比较器。

    对于下面的"功能说明指南"、电平转换电路为指南。

    我们还在考虑这个电平位移电路、但如果有比较器、我们只需更改它、所以我们在寻找它。


    如果有一个支持50V 电源电压的比较器、则它可用于在 VM > 40V 的情况下驱动 TB6575FNG、因此我在此论坛中提出了相关问题。

    你有什么办法?

    TB6575FNG  数据表
    https://toshiba.semicon-storage.com/info/TB6575FNG_datasheet_en_20080911.pdf

    ■TB6575FNG 功能说明  
    https://www.farnell.com/datasheets/391874.pdf

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有50V 比较器。 或许可以将 高压运算放大器 用作比较器、但您必须检查是否支持大差分输入电压(并非所有数据表都有用)、并且所有50V 运算放大器都是采用大型封装的功率运算放大器。

    电平转换分压器没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chuck

    感谢您的评论。
    有没有任何50V 运算放大器适合此应用? 如果在将放大器用作比较器时有电路示例、则很容易获得图像。

    谢谢。

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eevee

    感谢您提供更多信息。  抱歉、我正在查看提供的文档、但我仍不完全确定输入和输出要求是什么。  根据我的理解、您需要一个可以在50V 电压下供电的器件、以便该器件的输入可以高达50V?  输出怎么样呢、这也是50V 还是电平下降了?

    另外、速度要求是什么?  是否有最高频率要求?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck

    我知道当前的解决方案是使用具有高耐受电压的运算放大器、并将其配置为在产生电势差时输出。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    我懂了。 很抱歉、我们目前没有什么可提供的、但我们当然希望了解更多有关系统需求的信息、例如速度和输入/输出电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    那么、我们要讨论该比较器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eevee、

    暂时关闭此主题、因为我们尚未收到回复 、但如果需要进一步支持、请随意回复或打开新主题