This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:原理图审阅

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221927/ths3491-schematic-review

器件型号:THS3491

专家、您好!

我们正在使用此部件绘制输出±25V、300mA 的原理图。

我们希望私下通过电子邮件向您发送原理图审阅。

请发送至我的电子邮件(michael.jeong@arrow.com)吗?

我们将分享原理图。

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的联系。 我们很高兴查看原理图。  

    我已经向上面提供的地址发送了一封电子邮件、要继续执行离线操作。  

    谢谢!
    Rachel