This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:VIN+、Vin-共模电压

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221981/ina232-vin-vin--common-mode-voltage

器件型号:INA232

您好!

在规格的最大额定值中、指出 Vin+和 Vin-引脚的共模电压不得为负。 然而、它们可以承受高达+/-2kV ESD 以及负瞬变。

是否可以理解、只要输入电流不超过5mA、Vin+和 Vin-电压就可以在短时间内为负? 或者我们是否可以在很短的时间内超过5mA? 或者我们是否绝不能低于最大额定值规定的 GND-0.3V?

感谢您的答复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ±2kV 额定值仅适用于 ESD 额定值、 在设计 绝对最大额定值时应遵守以防止器件损坏。

    如果遵守5mA 电流限值、则可能会超过电压绝对最大额定值、但 Vin+和 Vin-不应低于 GND - 0.3V、以保持在建议的运行条件内。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    Levi DeVries