This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192而非 MCP6002。

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192, TLV9002, OPA2392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221900/opa192-instead-of-mcp6002

主题中讨论的其他器件:OPA192TLV9002OPA2392

您好!

我想使用继电器 PCB 制作该模拟恒温器。

https://www.pcbway.com/project/shareproject/Analogueue_Thermostat_with_Relay_6cfef013.html

此项目使用 MCP6002。 我可以使用德州仪器(TI)的 OPA192 (https://www.ti.com/product/OPA192) 而不是这个吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9002是最近的替代器件。 OPA192具有高得多的精度、更快的速度、并且专为高电压而设计、但它会很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zain,

    这里还有一些需要考虑的事项:

    1. 您可能需要选择针对5V 操作进行优化的器件。  OPA192针对+/-15V 运行进行了优化。

    2. 您需要确保使用正确的包装和通道数量。  MCP6002是双通道。

     OPA2392与 OPA192 (封装级修整精度)类似、但它具有5.5V 的最大电源。  另外、这是一个双通道(一个封装两个运算放大器)、与 MCP6002类似。  您仍需要确认正确的封装。

    4. 另一种选择是 TLV9002。  此器件是一款成本更低/精度更低的器件、与  MCP6002相当。

    艺术