This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4376:输入引脚上的钳位二极管的最大电流。

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221873/tlv4376-the-maximum-current-of-the-clamping-diode-on-the-input-pin

器件型号:TLV4376

大家好、

关闭电源时、在0.5 V 以上15 mA 电流在输入引脚上流动1毫秒。
数据表显示高达10mA、但如果是瞬时的、是否有任何问题?



此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过最大绝对额定值、即使在短时间内也不得超过。 (1ms 不是很短的时间。)

    一般而言、在输入端前面串联一个电阻可以避免这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo:  

    是的、随着时间的推移、即使器件初始运行正常、这也会导致系统稳健性出现问题。 如果不会立即损坏、那么该器件会随着时间的推移而损坏。 我们有一系列讨论电气过载的视频。 在本系列中、我们将讨论用于保护器件的方法、例如添加串联输入电阻、滤波和 TVS 二极管。 还提供了有关选择元件以保护您的电路免受这些 EOS 事件影响的指导。  

    下面是我们的系列链接、其中包含有关 EOS 的讨论。  

    https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通