This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:与 LT1720进行比较

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502, TLV3501, TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221489/tlv3502-comparison-with-lt1720

器件型号:TLV3502
主题中讨论的其他器件: TLV3501TLV3604

TLV3502在4.5ns 的低传播延迟下具有非常低的 PA 输入偏置和失调电流。我假定输入引脚连接到 CMOS。 具有类似配置的线性技术 LT1720具有2uA 的偏置电流并且价格也高于 TLV3502。 除了略大于 TLV 的电源电压外、我看不到很多性能参数变化。由于我的应用需要非常低的偏置电流、我选择了这款比较器。 我的应用要求 TLV3502以50ns 的速度工作、因为我的输入每50ns 复位一次。它在这种条件下是否工作?。此外、TI 是否提供任何具有 LVDS 输出的比较器、开关时间为1-5ns、且 PA nA 下的最小偏置电流比 uA 更小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anirudh、您好!

    感谢您的联系。  对于 TLV3501、50ns 周期信号应该合适。  

    我们必须在800ps 传播延迟下提供具有 LVDS 输出的高速比较器是我们的 TLV3604/5系列:TLV3604 数据表、产品信息和支持| TI.com。但是 、它们不能满足您对 pA-nA 偏置电流的要求。 能否详细介绍您的应用以及对低输入偏置电流的需求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

     非常感谢您的回复。我们的应用是雪崩光电二极管的有源淬火电路。流经光电二极管的电流约为50nA 至10uA。串联的负载电阻器充当无源淬火元件、但电阻器的关断淬火时间很长。因此我们也使用小型感应电阻器 作为负载电阻器、使用比较器检测雪崩、并使用 FPGA 开启单独的淬火信号以更快地关断二极管。FPGA 的输入为 LVDS。这就是我们需要更快低输入偏置比较器的原因 (雪崩脉冲以 ps 到 ns 的间隔产生)。这就是我们也需要更快比较器的原因。

    谢谢你