This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180-Q1:如何正确配置未使用的运算放大器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221760/ina4180-q1-how-to-properly-configure-unused-operational-amplifiers

器件型号:INA4180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA4180

您好!

我正在使用 INA4180A1电流检测放大器、其中4个通道之一未使用。 该器件使用单电源轨来实现。
我想知道如何正确终止它、我在 TI 找到了以下文章: SBOA204A–2017年10月。 图2 (右侧)展示了使用单电源轨来正确实现未使用的运算放大器。 但是、在这种情况下、它仅应用于运算放大器本身、而 INA4180采用差分布置安装内部电阻器、原因很明显。

在这个意义上,为了遵循上述文章的方法,我想到了以下解决方案:

增加475 k Ω 电阻将使与 RINT 的串联组合为500K Ω、因此增益系数将是单位、但也使运算放大器的正输入端有 V+/2。 这是否可以接受的终止方法?

提前表示感谢。

此致、
Pascual.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascual:

    我将未使用的电流检测放大器的两个输入短接在一起、并将它们连接到 INA4180允许的共模输入电压范围内的电位。 GND 将是一个允许的电势。 因此、我会使用最短的连接将未使用的电流感应放大器的 IN+引脚和 IN-引脚直接连接到 INA4180的 GND 引脚。 未使用的电流检测放大器看起来像是具有零欧姆 Rsense 的低侧检测放大器。 请参阅数据表的图8-4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pascual,

    IN+和 IN-引脚之间存在2.5千欧的有效差分阻抗。 尽管这可能并不重要。

    无论哪种方式、如果您实际上不需要使用某些通道、您都可以将输入引脚(IN+和 IN-)完全悬空、将它们短接并悬空、或者将其短接并将其短接至稳定的电源轨(GND 或 VBUS)。 将未使用的输入连接到 VBUS 有一个优势、可以避免和通道间分离失调误差。 如果所有输入具有相同的 VBUS 共模、则通道间不存在隔离。 折衷之处是通过额外的输入偏置电流消耗漏电功率。

    将其短接并悬空的主要优点是、您无需打开内部放大器、从而可以节省跟踪空间。

    此致、

    彼得