This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:请详细介绍以下原理图部分

Guru**** 2868650 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA396, LM2902, TLV9001, LMV321A, XTR117, OPA392, OPA391, OPA336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217916/xtr117-kindly-provide-a-detailed-review-of-the-below-schematic-section

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件:LM2902TLV9001LMV321AOPA392、OPA391OPA336、OPA396

大家好、

我将 XTR117AIDGKR 用作位置变送器的电流变送器(4-20mA)。

请确认并告诉我您的意见  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    请注意、LM2902的输出电压只能上升至低于电源电压约1.5V 的电压。 这可能会与电路发生冲突、尤其是对于"U11-1"。 我会为该任务选择轨到轨 OPAMP。 LMV321A 或 TLV9001或类似产品。

    我不明白"R73"。 您的电路与数据表"XTR117"的图1或图3不同。 "C61"和"XTR117"之间不应有任何电阻器。 这会严重降低"XTR117"的电源电压去耦。

    此外、一些运算放大器可能会从"C58"和"C60"降至10...100pF 之间的值中受益。 我会运行稳定性分析、以找到合适的值。 如果您想对 DAC 的信号进行低通滤波、我会在"R71"前执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin:

    我同意 Kai 关于轨到轨放大器的建议、以避免 U11和 U14的输出限制。 对于 TIA、建议使用低输入偏置电流和低电流噪声放大器。 如果您正在考虑精密解决方案、则 OPA392 (如果它符合当前预算)或更低功耗 OPA391非常适合此应用。

    确保 IRET 上的电流保持在3.5mA 以下-我假设 MCU 由外部供电、并且不会影响您允许的电流预算。 并确保满足 V+和 IO 之间7.5V 合规电压要求。

    我也不确定 R20的目的,如果没有必要,请进一步澄清或删除。

    您可以参阅此应用手册(第9-11页)来确定给定放大器和反馈电阻器的最小值补偿电容器、以确保 TIA 的稳定性。

    ti.com/lit/an/sboa521/sboa521.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已根据您的评论更新了原理图部分。 请查找最新的原理图、如果您有任何进一步的评论、请与我分享。 我对 U32的输出电压有一个疑问,因为它是由 XTR(5V)的隔离电源供电的。 进行反向计算时、我得到的值为3.25。 您能否使用该电路提供相关计算  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已根据您的评论更新了原理图部分。 请查找最新的原理图、如果您有任何进一步的评论、请与我分享。 我对 U32的输出电压有一个疑问,因为它是由 XTR(5V)的隔离电源供电的。 进行反向计算时、我得到的值为3.25。 您能否使用该电路提供相关计算  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还要向我提供有关环路中浪涌保护二极管的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    OPA336在这里可能不是一个好选择、这是因为它是一个微功耗 OPAMP、并且只支持1...2mA 的输出电流。 "HCNR201"可能需要通过其内部 LED 提供更高的电流。

    [报价 userid="555500" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217916/xtr117-kindly-provide-a-detailed-review-of-the-below-schematic-section/4607473 #4607473"],当反向计算时,我得到3.25[/报价]

    您能解释一下自己的意思吗?

    仍然有这个无用的"R73"。 请移除去耦电容器"C61"和 XTR117之间的任一电阻器。 XTR117将在这个地方变得不稳定与"R73"。

    有关 XTR117输出端保护电路的详细信息、请参见数据表的图3、如下所示:

    工业用 DAC:如何保护2线发送器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用光电隔离器建议的计算时、我得到运算放大器的输出电压为3.25V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您提到的、LED 所需的电流应该来自正确的3.3V 电源吗? 那么、问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aswin、

    我更深入地研究了 HCNR201。 我将遵循您的计算。 假设 K3 (最大值)为1.05、Vin (最大值)为3.1、最大输出电压为3.255V。 我注意到 K3可能会在整个温度范围内变化、最高可达1.07、从而使最大 Vout 为3.317V。

    使用30k 电阻器和3.255V 的 Vout、您可以得到最大 I_IN 为108.5uA、如标注所示。 因此、对于0至3.255V 的输入电压范围、您的 I_IN 将在0至108.5uA 之间变化。 您可能希望 IO 在0到10.8mA 之间变化。 但是、请注意、您永远不会在 IO 处看到0mA。 XTR117的静态电流+从 VREG 汲取的电流将设置 IO 的下限。 这可以回答您的问题吗?

    OPA336 ISC 是+/-5mA。 所有包含 K3值的数据表技术规格都适用于10mA 的 LED 正向电流。 OPA391或 OPA396是一个不错的选择。 它是 RRIO 低功耗(24uA)、并具有60mA 的 ISC。  

    我同意 Kai 的观点、您应该不需要 R73。 您可以通过二极管电桥实现反向电压保护。 我看到您添加了一个齐纳二极管、它将提供过压保护。 您可以考虑将其放置在 V+和 IO 端子之间、如 XTR117数据表的图3所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../aswin_5F00_hcnr201.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    您好、Aswin、如果您有任何问题、请告诉我们。

    此致、

    路易斯