This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:温度范围内的输入偏置电流

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2171, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221190/opa2991-input-bias-current-over-temperature

器件型号:OPA2991
主题中讨论的其他器件:OPA2171

您好、TI!

我计划在即将开展的项目中使用 OPA2991S、输入偏置电流是此设计中最关键的规格之一。

虽然这些器件似乎具有非常低的 Ib、尤其是在非反相输入端(这是我关心的)、但数据表中不包含最大规格、而只是一个典型值。

事实上是否有经过测试/保证的最大 IB、或者这些器件是否不能针对该参数提供保证?

我们特别关注整个温度范围(高达125C)内同相引脚上的最大 Ib。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    如果 TI 会检查每个 OPAMP 的最大输入偏置电流、他们会在数据表中发布该数据。 如果他们只偶尔和随机地在少数几个运算放大器上检查最大输入偏置电流、那么无论如何对您也没有帮助、因为您的个体样本可能会超过测量值。

    恐怕、如果输入偏置电流在您的应用中很关键、唯一的补救措施是采用具有数据表中指定最大数据的 OPAMP、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,本杰明,  

    上一代 OPA2991 (40V)是 OPA2171 (36V)、其产品说明书中的最大 Ib 规格为3.5nA。  
    这是数据表曲线图:  

    您可以看到、它显著高于 OPA2991数据表中给出的曲线、这是有道理的、因为 OPA2991可提高性能。  
    正如 Kai 提到的、如果它对您的应用至关重要、我会使用数据表中规格最大的运算放大器。  

    下面是用最大输入偏置电流过滤的参数搜索: 双通道,高电压(>36V), GBW >3MHz,按最低最大 IB 过滤  

    祝你一切顺利。
    Carolina