This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:INA239隔离?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239, TIDA-01608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221287/ina239-ina239-isolation

器件型号:INA239
主题中讨论的其他器件: TIDA-01608

您好!  

我正在使用该 IC 来检测电流、电压和功率。 从数据表来看、它似乎没有内置隔离来将感测引脚侧与 SPI 数据引脚侧电气隔离。

有人能建议如何采用易于隔离的器件、或者是否有其他与我所用的 INA239规格相同的 IC?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Douglas 您好、

    我们所有基于分流器的电流传感器都没有内置隔离功能。 如果您需要具有内置隔离功能的器件、则可以查看我们的霍尔效应电流传感器、网址为: https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/hall-effect-current/products.html。不过、这些都是模拟输出、因此您可能希望我的下一条建议更好。

    如果您仍想使用 INA239、则可以添加数字通信隔离器、类似于 TIDA-01608 (https://www.ti.com/tool/TIDA-01608)中的方法、仅使用 SPI 隔离器而不是 I2C 隔离器。 只需确保您选择的隔离器的逻辑阈值与 IAN239的高/低逻辑电平兼容。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 如果使用霍尔效应电流传感器、如何将模拟信号转换为数字信号、以便能够将模拟信号发送到 LCD 显示屏等显示屏进行读取?

    另外第二个链接也不能为我打开。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    我修复了上面的链接、以便它现在可以正常工作。

    要将模拟信号转换为数字信号、只需使用 ADC (模数转换器)即可。 您的 MCU 可能具有一个内置的微控制器、但它可能不是您所需的分辨率。 在这种情况下、您可以使用单独的专用器件。  

    此致、

    Mitch