This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:AMC1200-Q1的应用设计

Guru**** 2581175 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1200EVM, AMC3301, INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220031/amc1200-q1-application-design-of-amc1200-q1

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1200AMC1200EVMAMC3301INA236

尊敬的支持部门:

我计划在我的设计中使用2以上的 TI IC 进行电流和电压检测。

您能帮助我向 TI 确认我的初步电路设计是否正常吗?

我参考 AMC1200的应用设计并且对 Rshunt 连接有一定疑问。 您能否评论一下 R-shunt =10是否可行?

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poh:

    请记住、AMC1200提供电压输出。 请参阅数据表的图14。 但您需要在输出引脚之间使用一个10mR 分流器将其连接为电流输出。 这会使信号短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    要测量的电流幅度是多少?  

    分流电阻器应与线路串联、因为目前绘制的线路是并联的。   

    由于 GND1将连接到高压线路、因此 VDD1将不会提供5V 电压。 您可能需要考虑设计一个分立的隔离式 DC/DC 转换器  ,比如 AMC1200EVM: www.ti.com/.../AMC1200EVM ,一个带有集成 DC/DC 转换器如 AMC3301的器件,或者切换到 Vin-上的电流感应,并使用 LDO 从 Vin+电压中获取5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    要测量的电流大小约为0.68A。

    5V 电压将来自分立式隔离直流/直流转换器。

    在这里、我的校正设计以及 Rshunt 适合什么值?

     我的 Vin 为110V 直流输入、测量 Vout 的公式是什么?

    谢谢你。

    此致、

    Ku  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    使用0.68A 和10 Ω 分流电阻器时、施加到输入端的电压将是6.8V、远大于 AMC1200的250mV 输入电压范围。  

    我建议使用350mOhm 的分流电阻值、功率耗散为1W。  

    我既不会看到电源更新、也不会看到您的电压感测电路。 请参阅本常见问题解答随附的电压和电流检测指导手册: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    我既不会看到电源更新、也不会看到您的电压感测电路。

    -您的意思是我的 VDD1连接不应该连接到 Vin=110Vdc 吗?  

    如果我将 VDD1连接更改为以下新连接(连接到110V 到12V 直流/直流模块的12V 输出电压)、是否正确?

      

    我可以使用上述设计来测量 Vin=110Vdc 线路的电压和电流吗?

    谢谢你。

    此致、

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    否、原理图不正确。 请参阅此文章并参考电源选项部分: https://www.ti.com/lit/an/slyt810/slyt810.pdf

    此文档也包含在我之前发送的常见问题解答中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    我想知道设计的哪些部分是错误的吗?

    VDD1的输入还是其他地方的输入?

    谢谢你。

    此致、  

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    是- VDD1设计不正确。  

    "由于 GND1将连接到高压线路、因此 VDD1将不会导出5V。 您可能需要考虑设计一个分立的隔离式 DC/DC 转换器  ,比如 AMC1200EVM: www.ti.com/.../AMC1200EVM ,一个带有集成 DC/DC 转换器如 AMC3301的器件,或者切换到在 Vin-上进行电流感应,并使用 LDO 从 Vin+电压中获取5V 电源。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    希望我更新后的原理图现在是正确的。

      

    我的 AMC1200输出是否可以直接连接到 INA236作为我的原理图?

    我计划使用 INA236来测量电流和电压。

    谢谢你。

    此致。

    Ku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ku:

    否、这仍然是不正确的。 我建议查看我们的参考设计库中的设计、并找到与您的需求非常匹配的设计: https://www.ti.com/reference-designs/index.html