This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:设计 OPA860峰值保持电路

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA860, OPA356
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220628/opa860-design-the-opa860-peak-hold-circuit

器件型号:OPA860
主题中讨论的其他器件: OPA356

大家好、

客户是根据原贴图画出的实物板、但是实物测试的实际结果还是和仿真的一样。 引用此帖子:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1004949/peak-detection-circuit

所执行测试的原理图如下所示:  

测量结果如下:  

您能帮助了解一下为什么会这样吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    此电路已经过优化、可捕捉1ns 脉冲。 对于更慢的输入信号、如示波器图中所示、必须修改电路。 此外、对于较慢的信号、有更适合的电路、例如下面的电路:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088815/peak-detector-cs0951017

    顺便说一下、R8 = 90R 太小了。 在原始原理图中 、我使用了一个90m 的电阻器来提供一些输入偏置电流消除。

    您的输入信号是什么? 能否详细介绍您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的支持。

    输入信号是示波器图的黄色端、是一个幅值为500mV 的1kHz 突发信号。 实际上、该电路用于获得激励的超声波信号的最大值、因此对带宽的要求通常为70M 以上。 但是、客户希望首先测试1kHz 信号、然后尝试使用20M 或更高的脉冲参数。

    但为什么跟随器会产生影响呢?

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    但为什么跟随者的影响?

    当 R8 = 90R 而不是 R8 = 90m 且 R8短路 C5涉及 HF 时、会发生这种情况:

    e2e.ti.com/.../cherry_5F00_opa860.TSC

    由于 R8 = 90R、OPA860的 SD2阴极和引脚"C"被强制为负电位。 这就导致 SD2永久开启。 引脚"B"处的输入信号调制引脚"C"处的负电势、通过此信号调制流经 SD2的电流。 这会导致较大的负直流输出电压被一小部分输入信号叠加。 这看起来像是具有较大负直流失调电压的电压跟随器性能。

    但即使 R8为90m 或更高、C5也无法保持1kHz 信号的正峰值、 因为 C5 = 10p 且其存储的电荷非常小、一旦1kHz 信号从正峰值移回较小的电压、就无法保持电压。 流经 R8和"IN"引脚的泄漏电流立即重新加载 C5、不允许其完全存储电荷、直到下一个1kHz 的位置峰值信号到达为止。 您需要显著增加 C5、才能使该峰值检测器在低至1kHz 信号的情况下正常工作。 C5应提高至10n 或更高:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    客户尝试将 R8设置为10M 电阻、导致输入信号(由函数发生器以10M 频率和1V 振幅发送)从正常脉冲输入变为冗余信号。

    如果需要对高于10M 的脉冲信号的峰值进行采样、除了更改 R8的值外、是否还有其他方法可以更改 C5电容器的值?

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我会将 C5增加到10nF。

    R8是补偿缓冲器输入偏置电流所必需的、以便在没有输入信号的情况下实现几乎为零的输出电压。  

    由于缓冲器的输入偏置电流在每个芯片之间可以在7µA μ A 至7µA μ A 之间变化、因此需要通过试错来为每个芯片优化 R8。 这也可能意味着 R8必须连接到+5V、而不是-5V。 在上面的仿真中、设置 R8 = 90m 并将其连接到-5V 是一个不错的选择。 但在您的电路中、您可能需要一些不同的东西。

    同样、这最初是一个捕获1ns 脉冲的电路、使用 OPA860是因为它速度超快。 遗憾的是、OPA860的精度不够高。 如果您需要更精确且不需要输入偏置电流消除的器件、请访问上面的链接。 由于超低输入偏置电流、您可以从 CMOS 或 FET-OPAMP 中获益。 OPA356可能是不错的选择。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。