This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:INA226-Q1测量电流较小

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220687/ina226-q1-ina226-q1-measurement-current-was-less

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件:INA226

大家好、支持团队

我们计算器总电流为3.3A、但测得的电流为1.785A。 (Rshunt 为0.001 Ω)

下面作为示意图:有什么问题吗?

0.875A+0.91A=1.785A……

TPT1301:0.837V

TPT1302:0.817V

Q1:根据我们的电路、最大预期电流是10A?

Q2:为何测量电流仅为1.785A?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    您能解释一下您遇到的问题是什么吗? 是否使用超乎想象的 INA226测量电流? 如果您重复预期最大电流、分流电阻器值以及用于对器件进行编程的校准值、将会很有帮助。

    看起来您也发布了一些引脚电压值、但原理图上的值与您写入的值不匹配。 当输出为1.785V 时、您是否测量了这些值?

    Levi DeVries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Levi

    是否使用超乎想象的 INA226测量电流?

    可以。 根据原理图、我们预计最大电流为10A、但我们测量的电流仅为1.785A。  

    看起来您也发布了一些引脚电压值、但原理图上的值与您写入的值不匹配。  

    重新张贴原理图。

    当输出为1.785V 时、您是否测量了这些值?

    可以。 输出为1.654V/1.785A

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯和李维

    1.我更正了电路图中 Rshunt 的值, Rshunt 为0.01欧姆


    2.那么目前的主要问题是我们不确定应该设置多少 Maxmun 预期电流、以及是否有参考的方法来决定应该设置多少该值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    转换为电流。

    Rshunt 的基极为0.01 Ω

    CAL=512;Current_LBs=1mA/位

    最大预期电流为2A。 我对吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    我们不确定应设置的 Maxmun 预期电流大小,以及是否有参考方法确定应设置此值的大小。

    您产生混淆的原因似乎是校准过程、因此我将简单介绍一下。 最大预期电流和分流电阻是由您的应用确定的输入。

    您应计算的第一个值是根据要测量的最大电流得出的电流 LSB。 测量10A 时、您将使用10A/215  = 305µA Ω。 根据该值可以计算 CAL、结果将为0.00512/(0.3mA* 10mΩ μ V)=1677。 这是您在对器件进行编程时使用的值吗?

    从器件读取时、必须将电流 LSB 乘以电流寄存器的值、才能得到实际电流值。

    您发布的原理图 对我来说看起来很好、但测量值略有出入。 您需要10A 电流、但仅测量20mV 而不是100mV、这表示分流电阻器上的电流为2A。 此外、您将支路上的电流标记为总共1.785A、这也与2A 不一致。

    不过、希望修复校准过程能够解决您的问题、

    Levi DeVries