主题中讨论的其他器件:INA226
大家好、支持团队
我们计算器总电流为3.3A、但测得的电流为1.785A。 (Rshunt 为0.001 Ω)
下面作为示意图:有什么问题吗?
0.875A+0.91A=1.785A……
TPT1301:0.837V
TPT1302:0.817V
Q1:根据我们的电路、最大预期电流是10A?
Q2:为何测量电流仅为1.785A?
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、支持团队
我们计算器总电流为3.3A、但测得的电流为1.785A。 (Rshunt 为0.001 Ω)
下面作为示意图:有什么问题吗?
0.875A+0.91A=1.785A……
TPT1301:0.837V
TPT1302:0.817V
Q1:根据我们的电路、最大预期电流是10A?
Q2:为何测量电流仅为1.785A?
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
Lawrence
我们不确定应设置的 Maxmun 预期电流大小,以及是否有参考方法确定应设置此值的大小。
您产生混淆的原因似乎是校准过程、因此我将简单介绍一下。 最大预期电流和分流电阻是由您的应用确定的输入。
您应计算的第一个值是根据要测量的最大电流得出的电流 LSB。 测量10A 时、您将使用10A/215 = 305µA Ω。 根据该值可以计算 CAL、结果将为0.00512/(0.3mA* 10mΩ μ V)=1677。 这是您在对器件进行编程时使用的值吗?
从器件读取时、必须将电流 LSB 乘以电流寄存器的值、才能得到实际电流值。
您发布的原理图 对我来说看起来很好、但测量值略有出入。 您需要10A 电流、但仅测量20mV 而不是100mV、这表示分流电阻器上的电流为2A。 此外、您将支路上的电流标记为总共1.785A、这也与2A 不一致。
不过、希望修复校准过程能够解决您的问题、
Levi DeVries