This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2128:ESD 敏感度等级

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220928/ina2128-esd-sensitivity-rating

器件型号:INA2128

我正在基于  JESD22-A114标准中定义的人体放电模型寻找 INA2128 (我正在使用 UA 版本)的 ESD 灵敏度分类/电压额定值。  我已经在数据表中读到过、与几乎每个 IC 一样、它当然容易受到 ESD 的影响。 它有多容易受到影响? 它满足什么电压或类别(0级、1a、1b、1c、2级、 ...等)? 请参阅下面的示例图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    INA2128中的 ESD - HBM 和 ESD - CDM 分类鉴定摘要具有通用注释"请参阅数据表"。

    资质认证摘要文件 PDF 文件:

    e2e.ti.com/.../7142.INA2128UA.pdf

     通常、 器件的 ESD 规格和绝对最大额定值会在相应的器件数据表中提供。 遗憾的是、除了 INA2128UA 器件数据表和认证摘要中披露的规格外、我们无法为器件 ESD 规格提供保证。

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我们将检查是否有此旧器件的数据、请给我们几天时间。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    来自原始鉴定的数据表明、HBM ESD 测试在1kV 时通过。   

    如果有任何问题、请告诉我们。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你,迈克尔!! 如果我找不到新器件、您就为我省去了查找新器件的麻烦。  非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    好的、很高兴我能提供帮助。

    此致、
    Mike