This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082-Q1:运算放大器上电期间出现异常压降

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA627, TLV9352, TLV9352-Q1, TL082-Q1, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219422/tl082-q1-abnormal-voltage-drops-during-the-operation-amplifier-power-on

器件型号:TL082-Q1
主题中讨论的其他器件: TL082、OPA627 、TLV9352、TLV9352-Q1

大家好、 

  如下图所示、在观察到反相放大器电路时发现了一种异常现象。

  我想知道这种现象到底有什么解决方案、另外如果 VGL 和 VSN 同时加电会怎么样。

   感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuqi:

    上电时、输入共模和最小 VCC 将在短时间内不正确。 在此期间、输出可能不符合预期。  

    VGL 和 VSN 可以同时加电、但为了使运算放大器正常运行、必须提供合适的电源和输入共模电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronald、您好

      谢谢,我想知道是否有任何解决方案可以减少意外输出。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ronald、您好

      感谢 您的回答、我不了解正确的电源和输入共模电压。 能否详细解释一下? 我应该如何设计它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuqi:

    我不明白正确的电源和输入共模电压。

    输入电压必须始终与电源轨保持4V 的距离。 这在上电和断电期间也有效。 但是、当在电源电压下降或部分下降的情况下向您的电路的输入端施加-30V 电压时、则违反此规格、并且 OPAMP 无法正常运行。

    此外、OPAMP 需要经过最短+/-5V 电源空洞才能正常工作。 在较低的电源电压下、OPAMP 不稳压、您将看到非稳压输出电压。 您可能需要查看 TL082的数据表、以了解 TL082-Q1的数据表中似乎缺失的更多详细信息。

    我想知道是否有任何解决方案可以减少意外输出。

    在电源电压下降时施加输入电压不是一种好的设计做法。 我会在电源轨上添加一个二极管钳位。 在您的反相放大器中、我会在运算放大器的输入之间使用二极管钳位。 请参阅 OPA627数据表的图33。 但是、请将 R4降低至零欧姆。 由于 TL082具有 FET 输入级、因此输入偏置电流无论如何都非常低、而不需要输入偏置电流消除电阻器(R4)。 此外、R4不会有任何好处、因为 TL082的输入偏置电流和输入失调电流之间几乎没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuzi,

    TLV9352-Q1可能会更好。 它可以在较低的电压下运行、具有更宽的输入共模范围。 它具有反相功能、如果在上电前存在负输入、则此功能非常有用。 TLV9352可能有内部上电复位、造成试图避免的负脉冲。  

    您是否能够在负电源之前让正电源打开?

    最后一个想法是输出上的延时开关。