This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4215:THS4215高速峰值检测电路

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4215, OPA836, OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218404/ths4215-ths4215-high-speed-peak-detect-circuit

器件型号:THS4215
主题中讨论的其他器件: OPA836OPA817

大家好!

我正在尝试使用下面的电路来采样和保持频率信号(100Mhz,正弦波,1.2V 直流,安培200mV)  

1Mhz 信号范围内的一切都可以正常工作、但每当我将信号修改为10M 至100Mhz 时、它们都不稳定并具有不良的衰减

附件是带有 THS4215的采样保持电路、请给我一些建议。 非常感谢。

此外、如果 I 其他输入信号仅用于-0.2 ~ 0.2V/100Mhz、sinewave、如何使用该电路来测量0.2V 峰值。

在我的仿真中、衰减已经将信号降低到几乎为0。

此致

弗兰克

e2e.ti.com/.../THS4215_5F00_Peak_5F00_detect.TSC