This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR110:额定温度

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220840/xtr110-temperature-rating

器件型号:XTR110

大家好、

我 对 XTR110KU 器件的温度额定值有疑问。 一个表列出了范围0至70、另一个表列出了范围-40至85。

 

哪一项是正确的?

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    XTR110是一款于1984年(已有39年历史)开发的传统器件、具有不同的封装和温度范围等级输出。

     数据表第3页的"电气特性"表中提供了温度范围。

    额定温度范围是数据表提供最小/最大规格的温度范围。  

    工作温度范围指定了器件正常工作的温度范围、但数据表未提供参数的最小/最大限值。

    请见下方。

    谢谢、此致、

    路易斯